This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA700EVM:使用 INA700EVM 进行小型功耗测量

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA238, INA700, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405687/ina700evm-small-power-measurement-with-ina700evm

器件型号:INA700EVM
主题中讨论的其他器件: INA700、 INA232、INA238、INA228

工具与软件:

您好!

我将尝试使用 INA700EVM 测量电压轨(~3V)的电流和功率、平均电流电平在1 - 6mA 之间。 根据给我们的仿真结果、功耗大约应为1mW 或更低。 是否可以使用该 INA700EVM? 如果是这样、为约4K-5K 样本设置转换延迟的理想设置是什么。 如果您能给我们一些建议、我将不胜感激。 我还有一个 INA232EVM、并安装了一个12mΩ 电流检测电阻。 基于   

谢谢!

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、由于电流电平存在混淆、它应该约为250uA -300uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到论坛、

    我会立即回复。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    使用 INA700测量250uA 将是一项挑战。 该器件具有-1.5mA 的额定失调电压、因此您至少需要执行1点失调电压校准、然后将器件配置为使用长转换时间和多个平均值进行测量以滤除噪声、从而显著降低信号带宽。 这需要在工作台上进行验证、以确认负载的噪声、并且可以对系统进行数字滤除。 另请注意、最佳电流 LSB 为480uA。

    理论上、在校准掉初始失调电压并滤除噪声后、会得到0.5%的增益误差。 不过、您仍将具有系统环境温度漂移的偏移。 此外、输入偏置电流将产生失调电压、该失调电压会随总线电压(Vcm)和温度而变化。 请参阅数据表的图6-13和6-14。  

    对于 INA232 + 12m Ω 分流器、您还需要执行单点失调电压校准。 在250uA 时、Vshunt 为3uV、但器件失调电压额定值为+/- 50uV。

    电流 LSB 更好、为625nV/12m Ω= 52.1uA、但鉴于分流电压很小、您仍需要执行显著的均值计算和/或较长的转换时间。 之后您会得到0.3%的器件增益误差加上分流电阻容差和热漂移、这是 INA232比 INA700等集成式解决方案的缺点。 INA232的最后一个优势是它具有毫微安培级的低输入偏置电流、因此这不会在 Vcm 上产生可变偏移。

    如果 INA700s LSB 过高、我会建议使用具有更佳分辨率的器件、即 INA232、甚至是 INA238或 INA228。

    我会在系统允许的范围内增大分流电阻、然后对固件进行编程、以便在上电后执行1点失调电压校准(基本上只记录电流或分流到主机存储器中、然后从所有后续测量中减去该值)。

    尽可能增加平均值或转换时间、因此您仍然可以满足系统所需的信号带宽。 如果您需要对警报条件作出快速响应、则最大限度地增加平均值并最大限度地减少转换时间、因为警报条件在每次平均值之后进行检查。 请参阅 INA232数据表的图7-2。

    希望这一切都有意义。

    此致、

    Peter