This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS2630:THS2630衰减

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: THS2630, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405336/ths2630-ths2630-attenuation

器件型号:THS2630
主题中讨论的其他器件: THS4541

工具与软件:

您好!

我计划将 THS2630用于我的 ADC 应用电路。 我在板上的 ADC 接受2.5Vpp。 电路板的输入信号为20Vpp。 我想在 ADC 之前使用 THS2630将20Vpp 信号转换为2.5Vpp @3MHz。

在 THS2630数据表上、我没有看到输入信号衰减的任何示例。 对于 TINA 仿真、是可以的。 我只是想确认一下。

此外、THS2630的 Spice 文件根本无法正常工作。 仿真太慢了、仿真时间2ns 只需要10分钟。 仿真中只有 THS2630。  

提前感谢

铝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Alper 应该没问题- THS4541数据表中有关设计衰减器的部分也适用于此处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alper:

    我不想让你知道,但我不想让你知道。"  您可以将 THS2630用作衰减器、而我们的其他 FDA 器件(例如 THS4541)具有有关设计衰减器的良好文档。  

    如果您可以共享 TINA 电路、我可以查看并调试仿真。  我假设有一个参数被错误地应用、我同意仿真不应花费10分钟。  也许我们需要添加无源组件来帮助实现仿真器收敛。  

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    与仿真相关的问题不是 TINA 问题、而是 SPICE 问题。 THS2630仿真可以很好地使用 TINA。 感谢您的评论。