This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF802:非对称电源

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1404067/buf802-asymmetric-power-supply

器件型号:BUF802

工具与软件:

嗨、团队:  

对于我们的 BUF802、我们的数据表中提供了如下描述、即我们可以支持非对称分离电源、但没有提到它的情况  

我们的器件可以支持+8和-2V 吗?  

谢谢

此致

妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、  

    是的、您分享的示例将起作用。 此器件的标称电源电压为10V (Vs = Vs (+)- Vs (-))、因此只要不违反此电压、器件就可以不对称地配置为 Vs+和 Vs-电压值的任意组合。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ignacio:

    感谢您在此处回复、因此我想仔细检查、以便具有最高建议13V 的任何组合都可以、对吧?  

    谢谢

    此致

    妈呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Mia、

    是的、您回答正确、在建议的运行条件下、13V 的最大电压可以是任何电源组合。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您完全正确。  

    为了获得最佳性能、输出应以3V 为中心、在电源为-2V 和+8V 的情况下、可通过偏移控制 DAC 轻松实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Shree 和 Ignacio

    感谢您的确认、谢谢

    此致

    妈呀