This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9061-Q1:申请原理图设计审核

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403032/tlv9061-q1-request-for-schematic-design-review

器件型号:TLV9061-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV9061

工具与软件:

大家好、团队成员:

请查看下面的原理图设计、并告诉我需要修改的要点。 附件中有电流检测规格。

e2e.ti.com/.../TLV9061_2D00_Q1_5F00_Schematic.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    注意事项。 此处列出的增益为200、然而、由于 VOFFSET#1上没有电阻、因此增益为201。 请注意、如果您确实要在 VOFFSET#1上添加偏移、则需要使 R90和 R91的并联组合等于200k。 或者、您只需在200k 电阻和 R91/R90分压器之间连接一个200k 电阻并放置一个缓冲放大器。

    我不会包含配置的 C37、因为这会降低相位裕度。 如果必须包含差分滤波、我会将 R60和 R63分成两个500欧姆电阻、并将 C37放在它们之间。

    此外、您是否尝试精确地感应0A 附近的电流? 如果是、您可能需要添加一个较小的 Voffset、以使运算放大器输出共模范围处于输出级的线性范围内。 放大器的高 AOL 区域距离任一电源轨50mV。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您的热情响应。 让我与客户核对一下并回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    客户根据您的意见修改了原理图。 Voffset 电压将提供给50mV。 请查看修改后的 version.e2e.ti.com/.../TLV9061_2D00_Q1_5F00_Schematic_5F00_2nd.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey

    Voffset 产生的电压将导致增益误差问题、并且将灌入大量电流(~10mA)。 实现此目的的最佳方法如下所示。 这就完成了我第一个回复的评论。

    请注意、如果您确实要在 VOFFSET#1上添加偏移量、则需要将 R90和 R91的并联组合设为200k

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    感谢您发送编修。 让我与客户核对您的反馈、询问他们是否还有其他问题。

    此致、