This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311-Q1:是否可以使用 AMC1311-Q1 IC 来检测高压直流电?

Guru**** 2586085 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406884/amc1311-q1-is-it-possible-to-use-the-amc1311-q1-ic-to-sense-high-voltage-dc

器件型号:AMC1311-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC3311

工具与软件:

我需要检测高达9kV 的设备输出电压。
如果我使用分压器( 如下图所示)在 IC 的输入引脚上获得2V 的最大输入电压、该分压器是否足以避免对其造成任何损坏?   
如果此配置可能有任何问题、您可以告诉我吗?  
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitor:

    您能否提供有关您的应用/系统的更多详细信息?

    该器件应该如上所示正常使用。  需要牢记的一点是您计划如何为器件的高侧供电。  在您之前发送的原理图片段中、测量是在电压轨的中间进行的。  由于该器件在高侧需要~5V 电源、因此您也需要某种方法为电源轨中间提供该5V 电源。  这可以使用分立式电源、也可以使用我们具有集成直流/直流转换器的器件之一、例如 AMC3311

    谢谢。