This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1822-Q1:迟滞令人困惑

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403301/tlv1822-q1-confusing-behavior-with-hysteresis

器件型号:TLV1822-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV1822

工具与软件:

我正在使用 TLV1822。  

电源电压:12V

阈值电压:2.5V

输入电压:0V-10V 方波、100Hz

我将其设置为迟滞:

下面是我看到的内容:

中间迹线位于正输入端(上方原理图中的引脚5)。

我不确定是什么把它拉高到地面以上。  我不是电子工程部门、如果有明显的情况、请原谅我。

注意:滤波器上的信号看起来是正确的。

当我在 Tina 中对它进行仿真时、没有看到这种行为:

感谢任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将在这里帮助您解决您的问题。 首先,没有什么可原谅的,对我来说,这绝对不是显而易见的。

    我们对迟滞和仿真的计算似乎是正确的、因此我对您的物理电路有几个问题。

    1. 您说滤波器上的信号看起来是正确的。 您能否请举例说明在滤波器处(C 端的电压)观察到的情况?

    2.如何生成引脚6 (IN-)的2.5V 电压? 您能否请探测引脚6 (IN-)并确保它是干净的2.5V 电压?

    3.什么是端口"to_micro"? 是 MCU GPIO 吗? 如果是、您能否确保将 GPIO 配置为输入高阻态、而不是上拉/下拉模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1: 此处的捕获显示了先前的信号以及滤波值 IN_FILTER

    2.这里是2.5V 参考电压的电路:

    它看起来非常干净:

    3. 该引脚确实连接到一个微控制器,它被设置为高阻态,没有上拉/下拉

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的跟进。 可以看到这些图片和参考信号发生器。 您能否通过执行以下附加测试来帮助确定问题:

    1.您能告诉我100Hz 方波是如何产生的吗? 我们的迟滞计算假设 IN_RAW 源的输出阻抗较低、因此 IN_RAW 源的任何高阻抗都会导致比较器同相端子中的电压高于预期值。

    2.能否验证电路板上的所有电阻是否都是原理图中显示的正确值? 任何电阻器值的变化都会导致我们的计算电压不同。

    3.您能否尝试移除反馈电阻器(1MEG)、看看应用相同的方波是否会导致比较器正常切换? 这是为了检查器件是否正常运行。 作为健全性检查、确保此配置下引脚5的电压从0V 摆动到10V 会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会尽快执行这些测试。

    1. 我使用 Siglent SDG2122X 信号发生器,负载设置为 HiZ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我明白了。 将负载设置为 Hi-Z 不会更改信号发生器的50Ω 输出阻抗、因此 IN_RAW 的信号源仍应为低阻抗。 请执行其他测试、并告诉我结果。

    谢谢!

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2.所有电阻器均在1%以内

    3.我得到同样的结果,非常奇怪,我要尝试另一个1822的部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除该器件后、信号会在引脚5焊盘上接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的跟进。 我非常感谢您在调试此问题时采取的所有措施。

    澄清:

    在卸下部件后、信号在引脚5焊盘上接地。

    您是否是说在信号发生器开启(0-10V 100Hz)且5V 直流电源开启的情况下、引脚5焊盘上的电压是接地(意外)? 还是在所有电源均已关闭(预期)的情况下接地?  

    您提供的屏幕截图显示了什么? 是否已卸下设备且电源(Siglent 和5V DC)已打开?

    好奇、您将 TLV1822的另一条通道用于什么用途? 如何配置它?

    3. 我得到同样的结果、非常奇怪、我要尝试另一个1822部件[/报价]

    这是奇怪的。 在移除反馈电阻的情况下、由于0V 至10V 电压超出2.5V 基准电压、该器件应进行开关。 您能否检查电路板以确保器件焊接正确并且引脚排列与预期相符?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    移除器件并为电路板和 sig 生成器通电后、这就是我上次发布的波形。  它确实到了接地。

    我已在多个不同的板上对其进行了测试。  我将检查引脚排列\布局。  另一个通道的配置相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在另一个通道上获得结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    5V 电压轨是由什么生成的? 它是否连接到直流电源? 我不希望 引脚5焊盘一直连接到接地端、因为有一条通过上拉电阻器连接到5V 电压的直流路径。 该源极应将引脚5焊盘拉至某个高于接地的电压。 仿真与我的计算排列一致。 IN_RAW 接地时的电压应~1.39V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我在另一通道获得结果

    您能解释一下您的意思吗? 您是否在另一通道中观察到相同的结果、在该通道中、比较器不进行开关并保持高电平、或者该通道的开关是否与我们之前观察到的不同?

    2. 所有电阻均在1%以内[/报价]

    我仍然感觉电阻器值与我们在原理图上看到的不完全相同。 您是否测量它们以确认它们都在值的1%范围内、或者这只是输送包装中电阻器的容差? 健全性检查可以从物理上断开5V 电源轨并移除 TLV1822、将(IN_RAW)短接至 GND、然后使用万用表测量从引脚5焊盘到 GND 的电阻。 这应该会得到402KΩ+ 1.62KΩ 的结果。 您随后可以移除 μ 402KΩ、并确认它确实位于引脚5和引脚7上的1MΩ Ω。

    对电路进行"电压图"也会有所帮助。 TLV1822和所有电阻器已组装。 在 IN 上施加直流10V、在上拉电阻上施加直流5V、并使用数字万用表测量引脚5至 GND 的电压。 然后在输入电压为 直流5V 的上拉电 阻上施加0V 直流电压、并测量引脚5与 GND 之间的电压。 写下这些电压、看看它们是否与我们的预期相符。 使用这些直流值时、我们应该预计引脚5不会一直到将@ IN = 0V 接地。

    再次感谢您的耐心等待以及为帮助调试此问题所做的努力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在移除并未通电 TLV1822后、我们在焊盘5处测量404K。

    所有器件均已填充在带有直流电源的引脚5处进行测量

    0.0V:2.59V

    5.0V:4.55V

    10.0V:8.03V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    将通过消息继续进行此操作。

    谢谢!

    HO