This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3544:TLV3544功耗

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406620/tlv3544-tlv3544-power-consumption

器件型号:TLV3544

工具与软件:

你(们)好  

 在电源电压为3.3V 时、TLV3544的功耗是多少?

谢谢

BR、

汉克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank、您好!

    在数据表中有一个关于"电源"的章节。  这里我们展示了器件封装中每个放大器的静态电流 Iq。  TLV3544是一款四通道运算放大器器件;总静态电流消耗将是"电源"部分中列出的电流的4倍(4 *(5.2mA)= 20.8mA)。

    该值20.8mA 将是5V 电源下的总器件 Iq。  产生的功耗将为104mW。

    对于3.3V 电源、功耗将小于104mW。  一般来说、电源电压较低时、IQ 会降低。  如果我们假设 IQ 完全相同、则功耗为68.64mW。  在实践中、3.3V 电源时的 IQ 将低于5V 电源时的 IQ。  TLV3544数据表未发布静态电流与电源电压间的关系曲线。

    如果您的项目或设计需要精确的 IQ 值、您可以在 PCB 或 TI 的 EVM 板上对 TLV3544采样并测量 IQ。

    我还将查看我的办公室是否有可用于快速测量 IQ 的设备。   

    此致!

    ALEC