This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902:LM2902的电容器负载驱动规格

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2902B, LM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406735/lm2902-capacitor-load-drive-spec-of-lm2902

器件型号:LM2902

工具与软件:

你(们)好

我找不到 LM2902的电容器负载驱动规格、以下是 LM2902B。 两种器件都是相同的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、

    LM2902 (非 B)典型值也应约为100pF。 为什么不只使用 LM2902B?