This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9062:如何为电流源应用计算 RC

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV9062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406070/tlv9062-how-to-calculate-the-rc-for-current-source-application

器件型号:TLV9062

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

   我将使用 TLV9062驱动一个 MOSFET 作为电流源应用、因为低于 TI 的参考电路。

   

   但是我不知道如何计算外部组件 R1、R2和 C1以获得稳定、您能提供我如何计算这些组件吗? 或者是否有任何与此主题相关的文档? 谢谢。

BR

Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    R1将输出与 T1的电容隔离。 它应大于 Zo (100欧姆)、以便 C1可以传递低相位滞后反馈。 R1和 T1电容的 Fc 应小于开环相位开始以更快(约 BW /3) 3.3MHz 下降的频率。 过多的 R1会减慢响应速度并在 R3电压上产生更多相位滞后。

    C1和 R2的 Fc 应小于 TLV9062输出到 R3滞后45度的频率。 该频率取决于负载和 T1特性。 C1&R2 FC 过低会缩短响应时间。