This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:极高温度(250 C)下的运算放大器应用

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA211-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405735/opa211-ht-op-amp-application-in-very-high-temperature-250-c

器件型号:OPA211-HT

工具与软件:

您好!

这与我上一个有关 OPA211-HT 的主题有关

我有以下问题:

1.由于在210 C 的 IOS 是150 nA (max)、而且我在210 C 的温度下使用这种运算放大器、增益约700、我是否应该关注 IOS 对我的输出的影响?

2.我知道 Vos 漂移是2uV/C,但 IOS 的漂移是什么——漂移是否线性到210C ?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nader、  

    1. 当 Ib 通过运算放大器的源阻抗和反馈网络阻抗时、它将转换为电压和失调电压。  Ios 是反相和同相输入上 Ib 的失配情况。  如果 IOS << Ib、则可以平衡阻抗以消除 Ib 的影响(即 IBP x Rin = IBN x (RF || Rg))。  在此示例中、与 Ib 相比、IO 并不是很小、因此取消并不起作用。  因此、您应该只注意 Ib x Rin 和 Ib x (Rf || Rg)引入的失调电压。  下面是将 Ib 转换为 Vos 的计算方法(取自 模拟工程师口袋参考书)。
    2. 图14展示了高达125°C 时的 Ib 与温度间的关系。  由于125C 时的规格为200nA、210C 时的规格为 250nA、这是一个很好的迹象、表明该曲线在整个温度范围内将保持相对线性。  作为粗略估计、您可以假设在0°C 时= 0nA、在210°C 时 Ib = 250nA。  这将导致1.2nA/C 的漂移  该规格未经测试、但这是合理的最坏情况下 Ib 漂移近似值。

    我希望这对您有所帮助。  此致、艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Art 现在一切都很清楚了。 谢谢。 我将关闭该主题帖。 但在此之前、您可以建议使用具有高温工作能力的三路或四路运算放大器吗? 谢谢