This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:建议使用共模电压+双向+比较器80V 的器件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA302, INA241A, INA240, INA296A, INA310A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407159/ina302-recommend-a-device-which-has-80v-common-mode-voltage-bidirctional-comparator

器件型号:INA302
主题中讨论的其他器件: INA241AINA240INA296AINA310A

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能否帮助查看我们是否有采用 INA302/3但具有较高共模电压的类似器件?

客户要求如下:

共模电压应支持80V、需要双向、需要与比较器集成。

非常感谢您的支持、仔细检查。

此致

Jie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的双向80V 器件是 INA240/INA241A/B/INA296A/B 您必须添加外部比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jie:

    我同意克莱门斯的说法。 但是、您也可以使用 INA310A/B 如数据表第19页所示、可以将其中两个连接在一起(参阅屏幕截图)、以启用双向过流警报。

    此致!

    Holly Roper