This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF1108:TRF1108

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406181/trf1108-trf1108

器件型号:TRF1108

工具与软件:

您好!

我们最近交换了 TRF1108、您向我发送了 S 参数。

正如我之前讲过的、该放大器计划用于 RF-DAC (XCZU49DR)的输出端、我们可生成脉冲信号(最小脉冲宽度= 200ps、最大脉冲宽度= 1µs)。

我的问题是在脉冲模式下的使用: TRF1108似乎兼容它吗?

此致、

埃尔韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Herv é:

    是的、您应该能够将放大器用于脉冲信号。 由于我们正在通过直接电子邮件讨论您的一些其他问题、因此我将继续在那里进行讨论。

    此致、
    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivas:

    好的,谢谢你的回答!

    不过、您是否有任何测量曲线可以显示 TRF1108在脉冲信号中的性能? 这会让我更有信心...

    此外、您是否有显示可用输出功率与射频输入功率(例如、1GHz/3GHz 和6GHz)之间关系的图表?

    此致、

    埃尔韦