This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2182:双积分器保持模式

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ACF2101, OPA2182, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406769/opa2182-dual-integrator-hold-mode

器件型号:OPA2182
主题中讨论的其他部件:ACF2101、、 OPA192

工具与软件:

我正在尝试创建一个双积分器来测量与加速计的距离。  我们有 ACF2101、但我们需要更大的电容器以实现2秒的积分时间。  原理图在这里。   此电路尝试创建具有相同工作类型的分立式 ACF2101。

进入"保持"模式时出现问题。  U8A 和 U10A 开(U8B/U10B 保持打开)。  但是、反馈电容器上的电压通过大反馈电阻器缓慢放电(请注意、在实际运行中、我们将 R19和 R22替换为100m 电阻器)、电压会立即变为零。  根据示波器波形计算得出的时间常数表明、电容器上突然施加了50欧姆的负载。  根据多路复用器论坛上的专家、开关没有任何内部负载。  那么、我假设 OPA2182正在做一些事情。  选择了错误的运算放大器类型吗?  什么是更好的运算放大器?

谢谢... Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    OPA2182是一款斩波放大器。  斩波放大器持续校准输入失调电压。  此校准可实现非常低的失调电压和温漂。  但是、这些类型的放大器的缺点是它们具有偏置电流瞬态。  偏置电流瞬态的振幅可能为微安。  当与大电阻器配合使用时、该瞬态会转化为失调电压。  这还可能会中断积分器等电路的运行、因为积分器将对 IB 瞬态进行积分。   优化斩波放大器精度 说明了斩波放大器的运行、优势和限制。  

    长话短说: 是的、我认为斩波型放大器也许不适合您的应用。  OPA192是一个具有良好失调电压和温漂(可能符合您的情况)的常见放大器。

    我希望这些信息对您有所帮助!  此致、艺术  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、谢谢。  我认为斩波放大器会导致过早放电。  我将介绍 OPA192。  Steve