This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202-Q1:最小输出脉冲宽度

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3202-Q1, TLV3202, TLV3201-Q1, TLV3601EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1405591/tlv3202-q1-minimum-output-pulse-width

器件型号:TLV3202-Q1
主题中讨论的其他器件: TLV3202TLV3201-Q1TLV3601EVM

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我 TLV3202-Q1的最小输出脉冲宽度是多少吗? 是否 等于 传播延迟时间(约40ns)?

谢谢!

Muwei Zheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    最小值  输出  脉冲可能低于比较器的传播延迟。

    对于 TLV3601等速度更快的器件、我们指定了允许的最小值  输入 脉冲宽度:

    最小输入脉冲宽度是输出脉冲宽度变为输入脉冲宽度的90%的脉冲宽度。 输入脉冲变得越来越小只会导致输出脉冲变得越来越小、直到比较器不再切换。

    对您的应用而言、最小输出脉冲宽度有什么意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ho  

    您能否帮助提供  TLV3202的近似最小输入或输出脉冲宽度? 我知道数据表中未指定该 值、但客户希望数据 研究输出脉宽对 MOSFET 栅极导通时间的影响、因为该比较器将用于导通/关断 MOSFET。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muwei:

    我在内部进行了检查、找不到相关数据。 我继续并测试了 TLV3201-Q1。 它应该具有与 TLV3202-Q1类似的性能。

    我想 以此作为开头  TI 不保证 TLV3202-Q1上的最小输入脉冲宽度、因为它不在数据表上。 我在此处提供的结果仅供工程指导使用。  

    我在 TLV3601EVM 上使用了 TLV3201-Q1 DCK 封装。

    VCC:2.5V

    VEE:-2.5V

    GND:0V

    IN-:0V

    IN+:-100mV 至100mV 方波

    然后扫描频率以更改脉冲宽度:

    通道1是输入脉冲、通道2是输出脉冲。 在处、输出脉冲宽度似乎下降到输入脉冲宽度的90%以下  ~38.61ns 输入脉冲 . 此时的方波频率是13MHz。

    此致、

    HO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评分 这对客户调查其问题有很大帮助。