工具与软件:
我将使用 SCB 控制器与电路板上的 INA228通信(通过 I2C)、方法是将 SCL、SDA、3.3V 和 GND 从 INA228连接到 SCB。 我使用的 GUI 与评估板相同。 我将地址 sw0和 SW1设置为与我的 INA228的地址相匹配。 我尝试在 GUI 中将寄存器配置为所需的设置。 但是、当我点击"Write All Register"时、ADC_Config 下的"MODE"会更改为"SHUTDOWN"。 我在 SCL 上没有观察到时钟信号。 您能建议我是否能够这样实际使用 SCB 吗? 什么地方可能会导致它停机? 下面是我的 INA228原理图。 谢谢