This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333:输入共模输入电压要求

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406930/ina333-input-common-mode-input-voltage-requirements

器件型号:INA333

工具与软件:

您好!

请参阅 INA333数据表的 S8.2.2.9单电源运行情况。 文本正文表示对于单电源运行、Vin+和 Vin-都必须比接地高0.1V。 在随附的图35 (显示了单电源电桥设计)中、添加了一个额外的150 Ω 电阻器、将放大器输入端的共模电压推至2。 如果没有该电阻器或将电桥的下侧接地、则放大器的输入共模电压将为1.5V。  这是否足以满足 INA333的线性运行要求、因为两个输入都将高于0.1V 的限值? 或者是否需要考虑1.5V 的基准输入、即输入是否需要比基准引脚电压高0.1V? 所提供的图表似乎与正文有些矛盾。

希望很快就能听到这方面的消息。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!  

    我已经对您所描述的条件进行了仿真、您可以正确地看到共模电压为1.5V、这确实符合接地电压以上100mV 的线性运行要求。 可以根据需要调整电阻器的阻值以调整共模。 我在下面附加了我的仿真。  

    e2e.ti.com/.../INA333-Bridge.TSC

    此致、  

    Chris Featherstone