This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233警报输出锁存

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403786/ina233-ina233-alert-ouput-latching

器件型号:INA233

工具与软件:

团队成员、您好!  

   我使用 INA233来检测过流并以物理方式中断电流(使用 INA233、警报引脚3输出)。  

但是、这可以消除过流情况、从而使 ALERT 引脚不被置为有效并且高电流再次流动。  

在读取中变为 OC 条件之前、是否可以锁存 ALERT 引脚?  

MFR_DEVICE_CONFIG 中的警报行为锁存似乎锁存寄存器值、但不锁存引脚输出电平。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、马里奥、

    感谢您使用 TI 论坛。 启用锁存设置将使 ALERT 引脚也针对 OC 条件保持锁存状态、直到警报被清除。 测试此情况后、似乎需要设置 MFR_CALIBRATION 设置才能触发 ALERT。 此外、您还需要从 MFR_ALERT_MASK 寄存器设置 OC 以在引脚上发出警报。

    此致、

    Mitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitch、  

      您的设置是正确的、警报会被锁存、直到使用寄存器0x03清除故障为止。   

    谢谢你。

    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不客气!