This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139:缺少错误计算器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA139, CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL, INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407152/ina139-error-calculator-missing

器件型号:INA139
主题中讨论的其他器件: CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL、 INA169

工具与软件:

您好!

我正在考虑使用 INA139进行高侧电流测量。 作为设计辅助工具、我记得以前使用过一个在线计算器来执行该操作。

现在我只能找到用于此类计算的 Excel 电子表格(CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL)。 遗憾的是、本表中未列出 INA139。

为什么会这样、还有其他工具可用于 INA139误差计算?

此致!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    在此工具上使用 INA139可能存在一些不兼容问题、我不知道。 但它似乎应该放在那里。

    我碰巧有一个 INA139误差计算器、使用的方法与比较工具上使用的方法相同。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    e2e.ti.com/.../INA139_5F00_error_5F00_Rev2.xlsx

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,彼得!

    您的电子表格很有帮助、我可以很好地处理它。 但是、 CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL 下拉列表中不包含 INA139。 您可能需要仔细检查。 INA169也缺失、可能是由于其他器件缺少增益可调节性...

    此致!
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomas、

    我知道 INA169也缺失。 您是对的、增益的可调节性使它们与计算器工具不兼容。  

    非常抱歉、但您仍然可以使用我提供的计算器来比较误差图、该计算器使用与工具相同的原理公式。

    此致、

    Peter