This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:电流源互阻抗放大器方向仿真

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH34400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1406180/opa657-simulation-of-transimpedance-amplifier-direction-of-current-source

器件型号:OPA657
主题中讨论的其他器件:LMH34400

工具与软件:

尊敬的团队

我需要设计一个电路来帮助将电流输出传感器连接到 ADC。 传感器尚未就绪。 IC 设计团队正在努力实现这一目标。 我知道的唯一一点是传感器输出将是电流。

´s 我开始了解跨阻放大器及其仿真。 我正在检查一些仿真。

我想到的一个问题是电流源的方向。 在 某个参考中 、电流方向是从上到下。

在其他一些位置 、电流方向是从底部到顶部。

我想知道这有什么意义。

选择哪个方向。

下面是我的初始方框图。

在下面所有的图中、箭头指示传感器电流的流动方向

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假定一种配置与另一种配置不会违反器件规格、那么放大器向光电二极管拉电流与从光电二极管灌电流之间就没有真正的区别。 一个主要考虑因素是预期的输出电压。 如果器件从光电二极管灌入电流、这将需要输出电压从其偏置点下降。 如果您将电流从器件输送到光电二极管、则需要增大输出电压来补偿反馈电阻器两端的压降。 在设计 TIA 以确保处于放大器所需的电压范围内时、需要考虑这一点。

    另一条可能不适用的注释是、如果您使用的是 LMH34400等集成解决方案、该放大器可以拉出或灌入电流、但经优化可向光电二极管拉出电流。 但一般而言、只要电路考虑了器件所需的输出和输入共模电压范围、就没有真正的首选项(如上所述)。

    此致、

    Ignacio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ignacio 解释得很好、电流方向决定了您期望给 ADC 馈电的输出电压摆幅。 鉴于在光电二极管上施加了持续时间较短的光脉冲、

    1) 1)如果光电二极管正在提供电流、则输出电压将为负脉冲(压降)
    2) 2)如果光电二极管灌入电流、则输出电压将为正脉冲(电压上升)

    我们实际上已经开发了一款光电二极管电路设计工具: https://dev.ti.com/gallery/view/TIA/TIA_GFN/ver/1.0.4/ 
    您可以尝试更改 PD 极性、然后查看对输出电压以及光电二极管偏置电压的影响。  

    此致、

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://dev.ti.com/gallery/view/TIA/Analog_Circuit_Design_Studio_ 1/ver/1.0.2/
    您还可以在此处找到光电二极管电路设计工具、以及分流电流感应和 FDA 计算器等其他工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    非常感谢您的回答。

    让我以另一种方式提出我的问题。 我们只能忘记放大器部分。

    我有一个输出电流的传感器。 请参见下图。

    在本例中、 来自传感器的电流的方向是怎样的。

    它会显示为绿线还是红线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的传感器是光电二极管、我认为电流方向将取决于二极管的极性。 由于光电二极管通常反向偏置、因此电流方向将与二极管方向反向。  

    谢谢

    Aditya Gosavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aditya:

    非常感谢。

    对于光电二极管、我了解了方向。

    如果是其他传感器、我可以知道会是怎样的。

    此致

    Hari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为、用于说明传感器中的电流方向的标准方法不存在。 如果您能知道传感器的部件号、我们就能知道当前的方向。

    谢谢
    Aditya Gosavi