This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:仿真不符合增加失调电压的要求

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6703, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408153/ths3491-simulation-doesn-t-work-with-adding-offset-voltage

器件型号:THS3491
主题中讨论的其他器件:LMH6703

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我在 PSpice for TI 中遇到仿真问题。
我正在尝试通过向负输入引脚(-)添加1V 失调电压来模拟同相放大器、但是它对预期的输出电压不起作用。

作为附加信息、LMH6703采用预期行为。

当它不给负输入引脚(-)增加偏移电压时、THS3491似乎工作良好。

我认为 THS3491应该良好运行、除非它的使用方式有具体限制。

有关仿真结果、请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../THS3491-simulation-with-PSpice-for-TI-.pptx

■问题

1) 1)您是否可以针对 THS3491建议有关该解决方法的权变措施

2) 2)对于 LMH6703是否存在任何疑问?

  它似乎工作良好。

3) 3)剂量  LMH6703需要 任何上电/断电序列来不输出干扰?

4) 4)您是否有其他推荐的器件?

  如果可能、我想运行250MHz (max)、但我认为很难。

  https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407273/opa2890-max-frequency-for-square-wave/5388460#5388460

■目标  

同相放大器(G=2)

输入:   以0V 至+3V 切换

输出:切换为-1V 至+5V

频率:100MHz (方波)⇐我想尽可能快地操作(高达250MHz)

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    请查看我在下面对您的问题的回答:

    在向任一 THS3491输入添加失调电压时、需要将一个1m Ω 的小电阻器与 INP 输入信号串联、以避免收敛误差。  这用于仿真。

    e2e.ti.com/.../Voffset_5F00_1V_5F00_convergence_5F00_issue.TSC

    完成此更改后、我可以向每个输入节点添加1V 失调电压。  结果会将我的+/- 5V (10Vpp)波形转变为+6V、-4V (10Vpp)波形。  由于 INN 反相输入端只有1V 的偏移、因此信号会向下移动1V 至+4V、-6V (10Vpp)。  这全部都是在2V/V 增益配置上带有+/-2.5V 输入。

    2. LMH6703具有更宽的带宽、但电源电压限制更低、输出电流驱动更小。  根据您的需求、任一部件都可以正常工作。

    3. LMH6703数据表的图19和20中显示了 LMH6703输出禁用时序和干扰。

    4.这两种设备都具有快速方波所需的带宽。  问题将是信号电平和所需的压摆率、器件从输出提供电流以跟踪输入信号的上升沿和下降沿的能力。

    如果您在 THS3491方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!

    ALEC