This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031:它正在进行日常工作

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408176/tlv7031-it-dosnt-work

器件型号:TLV7031
Thread 中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

输出始终为4.8V IN+也为4.6V。 不管用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示两个输入引脚和输出引脚上的确切电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hussain、

    遗憾的是,我无法帮助使用 LTSpice 解决问题。 请在 TINA-TI 或 PSpice-for-TI 中创建电路、如果您遇到任何问题、请更新此帖子。