This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901:LM2901MXNOPB 仿真

Guru**** 2766995 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, TINA-TI, LM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407785/lm2901-lm2901mxnopb-simulation

器件型号:LM2901
主题中讨论的其他器件:PSPICE-FOR-TITINA-TI

工具与软件:

您好!

我曾尝试  在远征 AMS 和 LTSpice 中模拟 LM2901MXNOPB 该 IC、但该 pspice 模型在两个软件中都不起作用、我用在简单的缓冲区配置中。

您能否检查您网站上提供的此 pspice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的发帖。 我们将在假期休息、并将在周二回复。  
    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rushikesh:

    很抱歉、您遇到了我们的模型问题。 遗憾的是,AMS 和 LTSpice 不是我们可以支持的仿真器。 LM2901模型用于使用 PSpice-for-TI 和 TINA-TI 进行仿真。 我继续并通过 TINA-TI 检查该文件、该模型似乎在其中正常工作:

    请注意、LM2901是 A  直接进行比较 不是一个  扫频 . 不打算将其配置为单位增益缓冲器。 此外、请尽可能使用 PSpice-for-TI 和 TINA-TI 进行仿真。