This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:确定单个错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, INA333, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408119/pga308-determine-an-individual-error

器件型号:PGA308
Thread 中讨论的其他器件: INA333PGA309

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

我们目前正在使用 PGA308作为 INA333的替代品进行实验。 目标是在不进行额外焊接的情况下改变偏移和增益等设置。

如果我理解正确、那么每个 PGA308都有各自的误差。 因此、必须针对系统校准每个 PGA?

我到目前为止发现的所有校准过程(PGA309/PGA308)都使用传感器的实际激励。 其中、传感器的最小值和最大值必须实际应用于组件。 这在我们的应用(应变计)中是无法实现的。

当客户使用我们的系统时、问题就会变得更加严重。 此处仅给出了测量电桥失谐的范围。

因此、我使用应用手册中的公式进行了实验。 但是、当我将计算出的寄存器值加载到 PGA 中时、输出始终是几 mV。 我认为这是上述 IC 的制造容差造成的。

是否能够使用桥式仿真器预先测量 PGA (0.25mV/V、0.5mV/V、1mV/V、2mV/V、4mV/V、 5mV/V、8mV/V、10mV/V、25mV/V、50mV/V)、并确定其独立误差?

然后、这个误差可被包括在计算中以针对实际设置、例如、2.38mV/V、获得一个更准确的输出值 是否已经有一组相应的公式包含这样的修正值?

此致、
斯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sven

    您可以更正 PGA308中的误差通常通过以其他组件作为一个系统来校准 PGA 而得以消除。  如果您可以在制造过程中将测试信号应用于系统、则可以创建偏移和增益误差查找表以获得良好的精确度。  查找表将存储在微控制器内存中。 这将需要进行工厂校准、向 PGA308施加精密测试信号。  公式可以是 PGA308的增益和失调电压的简单直线拟合(Vout =增益 x Vin +失调电压)。  在这个公式中、标称增益/偏移和测得/校准的增益和偏移将会不同。  测量/校准后的增益/偏移来自查找表。

    此致、艺术