This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:ALM2403-Q1

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407061/alm2403-q1-alm2403-q1

Thread 中讨论的其他器件:ALM2403-Q1

工具与软件:

您好、我是初学者、您能告诉我图中 Output1与电阻 R3、电阻 R4、Input1、Vmin 之间的计算公式是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宝贵、

    您能否告诉我图中 Output1与电阻 R3、电阻 R4、Input1、Vmin 之间的计算公式是什么?

    [报价]

    我整合了一个简化的 ALM2403-Q1驱动器、以便您可以通过 Tina 自行进行仿真。  

    R4/R3 = 24.9K/10k = 2.49V/V -->对于反相运算放大器配置、增益=-2.49V/V、输出反相为输入的180度。  

    Vbias 用于为 ALM2403-Q1建立共模工作直流电压、使其能够线性运行、并更大限度地提高输出摆幅。  

    输入信号通常是独立的互补正弦波形、可以通过 SPWM、DAC、正弦发生器或其他方式生成。  

    这是使用两个 ALM2403-Q1功率放大器(一个封装中有2个放大器)的差分输入和差分输出旋转变压器驱动器。  

    e2e.ti.com/.../Simplified-ALM2403_2D00_Q1-Resolver-Driver-08302024.TSC

    如果您还有其他问题、我很乐意为您解释电路的每个部分。  

    此致!

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,雷蒙德,我用 Tina 打开你给我的例行程序,我有清楚的了解输入和输出。 但是我用运放的虚断和虚短路求解了例程中输出电压的公式、结果和电路仿真不同。 计算公式 I 如下所示:

    其中 Vin 是幅值为正弦波、为正负4、但通过将输入信号的数学表达式带入公式、所获得的输出幅值并不是电路仿真的结果。 您能告诉我哪一步错了吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baptui:

    为了推导传递函数、使用叠加方法将更容易。  

    1.短接 VG、电容器为开路以进行直流、然后有一个缓冲器、其中 Vout_n1 = Vbias

    2.短接 Vbias 源、反相运算放大器、其中 Vout_n2 =+/- VG*(R3/R1)-为简单起见、忽略 C4。  

    3.总传递函数为 Vout_n = Vout_n1 + Vout_n2

    4.运算放大器波形的底部与顶部波形反相180度。  

    e2e.ti.com/.../Superposition_2D00_1-09032024.TSC

    e2e.ti.com/.../Superposition_2D00_2-09032024.TSC

    请参阅上面的仿真。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymonnd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    我明白了、但 我对计算不正确的原因感到困惑、因为我的老师教我们如何分析课堂中的运算放大器。 在理想短路条件下、运算放大器的正输入端子 V+等于偏置电压 Vbias;在理想开路条件下、流经 R1的电流等于流经 R3的电流、即(Vin-Vbias)/R1=(Vbias - V)。 是否有一组特定的条件适用于这一理论? 感谢您的指导!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宝贵、

    您使输入前端的电容耦合短路并改变传递函数、其中 Vp 和 Vbia 必须相等才能进行线性运算(您的方程是可以的、问题是您的 Vin_n 是什么)。  

    如果您对我之前介绍过的电路进行仿真、您就可以理解我在叠加推导过程中所做的工作。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    此致!

    Raymond