This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7031-Q1:IN+和放大器;IN-引脚漏电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401147/tlv7031-q1-in-in--pin-leakage-current

器件型号:TLV7031-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们在推挽模式下使用 TLV7031QDCKRQ1作为比较 器、我们通过电阻分压器为比较器 IN-引脚提供电压、但在更高的电压、更低的(-40c)和更高的(105c)温度下、与计算相比、IN-引脚上的电压更低。

请告诉我原因、同时分享不同温度下 IN+和 IN-引脚的泄漏电流详情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅图6-13:

    二极管是什么? 您测量的值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    二极管用于将 IN-引脚上的电压限制为7V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻器值是多少? 您看到的变化有多大?

    您能否提供详细的原理图(以及相应的值和实际器件)以及在各个温度点测得的电压值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TLV7031QDCKRQ1---TLV 部件号

    使用32V 输入和齐纳二极管时、我们预计输入电压 为5.6884V 至6.323V 、但我们得到的是大约6.399V @ HT

    在输入为32V 且没有齐纳二极管的情况下、我们预计输入电压为7.077V 至 7.528V、但我们得到的电压大约为6.623V @HT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sharathkumar、

    使用32V 输入和齐纳二极管时、我们预计输入电压 为5.6884V 至6.323V 、但我们得到的是大约6.399V @ HT

    在输入为32V 且没有齐纳二极管的情况下、我们预计输入电压为7.077V 至 7.528V、但我们得到的电压大约为6.623V @HT  

    [报价]

    HT 值是来自测量值还是仿真值? 如果是来自测量、如何测量(串联万用表?)。  您需要通过哪些计算来获得这些范围?

    在仿真方面、不能使用仿真模型来确定温度范围内的规格。 该仿真模型仅对典型规格进行建模。 该模型的输入偏置电流是从 IN-端子流出的典型-2pA 电流。 此电流在模型的所有温度和电压下都是恒定的。 IN-电压的差异是由无源器件(电阻器和二极管)的温度系数造成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些值是根据考虑到无源器件容差(包括温度变化)的计算得出的、偏置电流非常小、但除此之外、TLV 比较器中存在任何其他漏电流。

    在没有 TVS 二极管的情况下可观察到引脚上的电压为6.623V、但根据计算结果、最大电压应为7.528V、为什么会这样?如果没有外部 TVS、就有一个简单的分压器、但有任何内部电压限制是可用的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sharathkumar、

    据我所知、没有其他泄漏电流进入比较器模型的输入引脚。 通过查看此模型、只有2pA 的典型电流流入引脚。 您是否能够检查在完全移除比较器(仅保留电阻器/TVS 二极管)时获得的电压? 该值是否接近连接比较器后可获得的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们计划喜欢此测试、一旦测试将会更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sharathkumar、

    如果有任何更新、请重新打开此帖子。