This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM748QML:LM748QML

Guru**** 2766255 points

Other Parts Discussed in Thread: LM748QML

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409227/lm748qml-lm748qml

器件型号:LM748QML

工具与软件:

 尊敬的技术支持:不确定 LM748QML 运算放大器的压摆率是多少? 似乎未列出数据表、在方便时、期待您的回复。  

谢谢  

随附的是相关数据表、便于您参考。 希望它有所帮助。

e2e.ti.com/.../lm748qml.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    这是一个非常现代的部分,所以一些信息已经随着时间的推移丢失。  

    我发现大信号输入中输出响应的以下数据:

    在30V 电源下、SR 看起来大约为0.5V/us。  

    请记住、这是一条典型曲线、无法表示最小/最大压摆率、因为这未包含在数据表规格表中。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacob、

    1. 我好像找到了 National Semiconductor 提供的 LM748数据表 (随附)、其中在下面复制的 P.4中有类似的压摆率图表(#1份)、与您在前面的电子邮件中显示的内容类似。

    我猜这可能正是图表的来源。

    1. 我注意到此 LM748器件的第2个和第3个引脚分配(请参阅下面的  第2个引脚和第3个引脚分配)与 LM748QML 的第2个引脚和第3个引脚分配刚好相反(请参阅下面的第3个引脚分配)。 为了便于参考、还附上了 LM748QML 相关数据表。

    不确定原始 LM748数据表或 LM748QML 数据表中是否存在错误?

    如果可能的话、您能帮助找出哪个数据表出错了吗?

    谢谢、期待在方便时收到您的回复。

    Yenwu lo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM748.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、有关此相关 OPAMP 器件的第三个问题= LM748QML 是:

    LM748QML 是否需要外部补偿才能正常运行?

    或者

    该器件的 IC 中已安装了内部补偿电容器、因此无需外部补偿电容器。

    谢谢。

    Yenwu lo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很乐意为您提供帮助。  

    查找器件的信息非常困难、但我可以在这里分享一些详细信息。

    LM748QML 数据表关于引脚排列正确。 引脚顺序的差异源于商用器件在传统的 DIP-8封装中具有引脚排列。 具有类似名称的商用器件将具有与 LM748QML 中唯一芯片不同的接合图。OPA627SM 使用与 LM748QML 相同的金属 CAN 引脚排列、但无需使用补偿引脚。 这意味着这两款数据表的引脚排列均正确。  

    我无法找到有关补偿电容器的任何信息。 我假设您需要为 QML 器件添加一个外部补偿电容器、但我手头没有任何材料可供确认。

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob