This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7704:缓冲器的交流分析

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP7704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410186/lmp7704-ac-analysis-of-buffer

器件型号:LMP7704

工具与软件:

我将 LMP7704用作缓冲器。 当我使用提供+5V 和-5V 的运算放大器执行交流分析时、分析显示低频时的幅度为0dB、这正是增益为1的缓冲器的预期值。 如果我用一个+5V 的单电源为运算放大器供电、交流分析显示低频时的幅度为-44.19dB。 什么会导致使用单电源的仿真提供不同的结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shahad:

    什么会导致使用单电源的仿真提供不同的结果?

    使用双 ±5Vdc 电源轨时、您的输入共模电压接近 GND、并且您将在输入端的运算放大器线性区域中工作。  

    在+5V 单电源轨下、您的输入共模电压范围必须比数据表中指定的最小 Vcm 值高100mV 至200mV、请参阅附加的仿真。  

    e2e.ti.com/.../LMP7704-09062024.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Raymond