This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2992:放大器波形失真

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2992, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1403279/opa2992-distorted-amplifier-waveforms

器件型号:OPA2992
Thread 中讨论的其他器件: Tina-TI

工具与软件:

你好!

我将使用 TINA-TI 来仿真基于 OPA2992的放大器。 当我使用 TINA-TI 中的内置电池时效果良好。 但是、当使用直流/直流转换器为同一 OPA2992电路供电时、输出波形失真。

下面是波形

使用内置电池时:

当我使用 直流/直流转换器输出与电池相同的电压时呢?

在使用直流/直流转换器时、如何能够最好地获得所需的波形? 附件为仿真文件。

e2e.ti.com/.../16_2D00_40_2D00_OPA2992.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nyasha、

    信号削波到负轨的原因是放大器的 IN+上设置的直流偏置点具有非常长的 RC 时间常数。 我将转换器替换为一个单位阶跃、而 VF3节点(输入的直流偏置)需要数百毫秒才能得到正确的值。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助...