This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA149:大于或等于400V 的共模电压的推荐产品

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: INA149, INA148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409905/ina149-recommended-products-for-common-mode-voltages-greater-than-or-equal-to-400-v

器件型号:INA149
Thread 中讨论的其他器件: INA148

工具与软件:

TI 人好

需要找到一个由 AMP 监控400V 共模电压的电源轨。 我看到我们的产品在275V 时具有 INA149共模电压的最大容差。 我们是否有其他产品或解决方案推荐给客户? 监控400V 电压轨?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SBOA295、TIDU833或 TIDU840展示了如何使用电平转换器将电流镜像到低侧检测电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    我同意克莱门斯的观点。  INA148和 INA149是两款差分放大器、它们具有扩展的共模电压范围、但既不满足您的要求。  中所示的自举/电平位移方法  第295. 是不错的解决方案。  。 OPA333 数据表显示了使用运算放大器的类似电路(请参阅图20)。

    此致、艺术