This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM393LV-Q1:功率耗散

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393LV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409849/lm393lv-q1-power-dissipation

器件型号:LM393LV-Q1

工具与软件:

您好!

我的设计中使用的运算放大器 P/N:LM393LV-Q1用作迟滞比较器。  

在计算上述比较器电路的功率耗散时、我使用了以下公式。

P_DCD=(电源电压*(max)电流)+(比较器低电平输出电压*灌电流)。

请用功率耗散公式进行更正。 还要分享是否有任何可用于运算放大器功率耗散计算的 TI 参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该计算结果是正确的。

    (5V×  2 × 50 µA + 20mV × 1 mA) × 167.7 °C/W≈ 0.1 °C、可以忽略不计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Senthil:

    您的公式正确。 您可以看到 Clemens'方程、其中替换了所有的值。