This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMP-PDK-EVM:AMP-PDK-EVM

Guru**** 2795445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1410097/amp-pdk-evm-amp-pdk-evm

器件型号:AMP-PDK-EVM
主题中讨论的其他器件:TLV6002

工具与软件:

您好!

今天,我偶然发现了一份文件,我发现它写得很好。 但是、我认为有一个部分的描述可能不正确。 您能帮我澄清一下吗?

在文档第13页的增益带宽积(GBWP)测量说明中、是否应该将最终频率测量结果除以增益? 我认为应该乘以增益。 您能否确认我的理解是否正确?
文档链接: https://www.ti.com/lit/ug/sbou297a/sbou297a.pdf?ts = 1725588102560&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FAMP-PDK-EVM

实际上、我使用 TLV6002对此进行了测试、将20mV 正弦波放大了101倍、并使用了 DMM34461A 进行测量。 在100Hz、幅度为0.710V、当频率增加到10.1kHz 时、DMM 上测量的幅度降至0.50V、正好下降70.7%。 我查看手册发现 TLV6002的 GBW 是1MHz。

我还要说、这确实是一种很好的核查方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C CC:

    您是对的。 我们意思是说乘法、而不是除法。 我们将 对此进行更新。

    Unknown 说:
    我还要说、这确实是一个很好的验证方法。

    谢谢! 我们非常努力地构建了一个伟大的测试板,很高兴你发现它是有帮助的。  

    此致、

    Robert Clifton