This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:在 USB2ANY 连接器上启用3V3

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409959/usb2any-enabling-3v3-on-usb2any-connector

器件型号:USB2ANY

工具与软件:

您好!

我要在 J4引脚6上使用3V3_ext。 似乎需要启用该功能。 我该怎么做? 是否可以在不安装 GUI 的情况下执行此操作? 我有 use2any.dll 文件、访问该文件是否可以启用? 我目前使用 python 库来访问它、我还有 U2A 库、如果可以通过该库来实现、您能帮我吗?  

此致、

Sainath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己找到了、我将关闭这个