This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM224A:浸入式冷却分析的风险

Guru**** 2520230 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1397780/lm224a-risk-for-immersion-cooling-analyzement

器件型号:LM224A

工具与软件:

各位专家、您好!  

我是 Erick、台湾销售部、如果 LM224ADR  浸入式冷却有任何风险、我希望请求您提供分析方面的帮助或反馈给我。

浸入式冷却过程将服务器浸泡在非导电液体中,通过直接接触热部分和液体流动传导热量,消除了散热部分的需要。

以下信息可帮助您分析 选择性浸入式冷却中的冲击放置装置。

  1. 浸入式冷却过程、  
    https://2crsi.com/immersion-cooling
  2. 我们客户使用的解决方案是 Noah 3000,它由100%全氟 onene 环氧树脂组成
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    我正在等待内部封装专家的回复、并将在回复后更新此主题。 感谢您对该请求的耐心等待。

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!  

    好的,真的感谢您的帮助,我将等待包装专家,并随时告诉我,如果有任何建议,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    您能否提供这是为哪个客户设计的?

    此致!
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erick、

    我们已使组件符合 JEDEC 的行业标准。 我们可为客户提供支持、让他们进行系统级测试、并且在客户完成测试后、我们可以对与 TI 器件的任何交互进行物理故障分析(PFA)研究、但我认为新鲜、清洁的解决方案不会出现问题。

    虽然 TI 尚未进行相关研究、但我们的客户已从 TI 以及采用相同半导体材料和组装工艺的竞争对手处购买了这类产品。 在‘中似乎知道的是、直接浸入式冷却本身对于半导体类型的产品没有明显的"不可"故障机制。 在某些情况下、液体可能会相互作用并导致诸如标识可读性之类的事物退化(IMO 在现场不是一个注意事项)、但对于这种环境没有特殊/新的磨损机制。

    似乎可以的是、新的溶液似乎与有源电子元件兼容、但随着时间的推移、液体可能会被从不同系统元件中渗出的化学品污染。 如果客户刷新冷却液体、这可能会解决该问题。

    此致!
    Jerry