This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM239:布局##39;标记##39;LM239ADR

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409364/lm239-layout-marking-for-lm239adr

器件型号:LM239
Thread 中讨论的其他器件:LM339

工具与软件:

大家好、德州仪器(TI)和大家

我有一个关于 PN:LM239ADR 的问题。

在购买和使用过程中、我们发现此 PN 具有许多不同的布局标记(3张随附的图像)、尽管其字符正确。

请向我解释为什么有3种不同类型、它是否会影响该产品线的质量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些都正是 TI 最近和现在仍在做的标记风格的改变。

    LM239ADR 具有五个组装地点、因此可同时获得不同的标记样式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、如果您是 TI 的工程师、您能告诉我吗?
    我们需要确认 LM239ADR 的质量、因为公开提供的数据表中未提及过多个不同的"布局标记"、这使得我们很难确定它们是否为原装产品。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 TI 员工。

    标记样式不是数据表规格的一部分。
    这些 PCN 中宣布了以下具体更改:
    mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/763/PCN20180322004-2.pdf
    www.mouser.com/PCN/Texas_Instruments_PCN20211123004_2022022410013610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nam、

    克莱门斯是正确的。 这些大容量器件在3个装配现场装配。 每个站点的设备和功能略有不同。

    顶部标记最近在整个公司范围内发生了变化。

    这是 Mouser 的 PCN -可从 Mouser 产品页面获得:

     产品变更通知(PDF)

    LM339系列应用手册的第4节:

     用于 LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南

    总结:

    封装标识变化为:

    1. 将引脚1的条形标识更改为一个点。
    2. TI 标识图形已替换为字母 TI。
    3. 删除了带下划线 E 类标识(通常是 G4或 E4)。
    4. 字体已更改为更适合光学字符识别(OCRA)的字体。

    生产日期代码和顶部标记与 TI 器件一致。

    我们不会提及由于仿冒而导致的标识的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!