This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424EQ1EVM:直流检测

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409198/tas6424eq1evm-dc-detect

器件型号:TAS6424EQ1EVM

工具与软件:

大家好!

    我有一个在内部使用 TAS6424Q1的放大器、我将其用于实验室中进行实验。
   有时当我得到高功率输出(VCC 15Vdc //每通道大约16瓦输出// 输入正弦波1kHz +20dB 满量程//每通道4欧姆)我注意到
      1) TAS6424Q1突然关断、检测到直流检测错误标志(我发现散热焊盘和散热器之间没有正确的物理接触)
        那么、我的问题是、如何 检测到的第一个错误是"直流检测"故障、而不是过热故障?  
        正如我提到过的、这种情况仅发生在高功率输出时。

      2)。 有时它无法完全关断;我的意思是、仅激活直流检测标志、但 TAS6424Q1仍在播放声音。

  

   我有一个 EVM 模块(TAS6424Q1 EVM)、可以重复相同的症状:1)在不使用散热器的情况下播放 EVM;但无法复制2)。

 非常感谢您对上述问题的建议
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Rodrigo

     这是很奇怪的行为、目前没有很好的答案。 可能需要执行更多测试才能调试。

    [报价 userid="616553" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409198/tas6424eq1evm-dc-detect ]1) TAS6424Q1突然关断检测到直流检测错误标志(我发现散热垫和散热器之间没有正确的物理接触)[/QUOT]

    有关此现象的一些问题:

    1.散热器之间的关系,是否足够强? 例如、如果确保散热器接触良好、这种现象再也不会发生?

    2.我们可以检查输出波形、查看是否有任何与直流检测相关的东西。 如果输出削波过大、器件可能会认为 您正在输出侧创建直流电。