This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA391:相对于电源轨的电压输出摆幅

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA391, TLV333, LM7705, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409237/opa391-voltage-output-swing-from-rail

器件型号:OPA391
主题中讨论的其他器件: TLV333LM7705OPA340

工具与软件:

您好!

客户正在寻找一款 OPAMP、它能够使用单电源以1的增益输入和输出很小的电压。
通常、我认为您会使用双电源或使用直流偏置电压、以避免在接近余量的情况下使用该电压。

此设计将使用直流偏置、因此没有问题、但您是否建议任何可以在负电源轨附近输出的 TI 运算放大器?
在此设计中、我们将在1nA 负载下输入和输出增益为1的直流11mV 电压。

OPA391的负极侧输出余量非常小、最大为3mV
偏移也很小、但有更好的产品吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    余量取决于负载。 对于1nA 的直流负载、余量将接近零(对于每个运算放大器)、但输出晶体管几乎饱和、当运算放大器必须调节输出时、输出电流会变大、因此在电源轨附近这些特性可能不是最佳的。

    我推荐使用负偏压发生器(如 LM7705)、然后使用具有所需精度的任何运算放大器(例如 TLV333)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我其次是 Clemens 所说的一切、但有一个例外-当您将输出 CMOS 晶体管推入非线性运行 (三极管区域)时、其失调电压可能会大幅增加、从而导致开环增益(AOL)大幅下降。  因此、当涉及到输出摆幅时、需要查看两个规格: AOL 条件(确保具有高 AOL 的线性运行、因此具有低失调 电压)和最大输出电压摆幅(非线性操作)、其中输出晶体管变成 Ron 电阻器。  这两种规格可能明显不同-请参见下文(相对于电源轨为100mV 与3mV)。

    OPA391相对于电源轨的最大输出摆幅相当不错、但请注意、在这种情况下、Vos 将不会达到+/- 45uV 的最大限值。

    另一个可以摆动到更靠近轨(在1mV 以内)的器件是 OPA340、但其速度明显更快、因此具有更高的 Iq 和失调电压-见下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Marek-San、
    感谢您的回答。

    此致、
    Hiroshi