This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:运行对 IN+/-输入上电容器的敏感性

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221, INA4230, INA4235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409633/ina3221-operational-sensitivity-to-capacitors-on-the-in---inputs

器件型号:INA3221
主题中讨论的其他器件: INA4230INA4235

工具与软件:

在我们的实施中、参考 INA3221.pdf、2016年3月版的图26、"INA3221 with Input Filtering":

  • Rfilter 的值是100欧姆、容差为0.1%、对于每个电阻器<-虽然这个值是推荐值的10倍、我认为它对我们的运行没有什么影响、我们非常感谢您的反馈。
  • Cfilter 为0.1uF、容差为10%
  • Rload = 0.025 Ω、容差为1.0%。  这是分流电阻器
  • 我们还有一个容差为10%的1uF 电容器(从 Vin+3到 GND、以及从 Vin-3到 GND 的电容器<-这是我的关注领域

电源为3.3V、启动期间从0V 到3.3V 的斜升速率为5000V/s。

上电期间、由 INA3221在 Rload 上测量的浪涌电流超过700mA 的阈值。  不同的 CA (电路卡组件)的性能不同、有些 CA 会失败、有些 CA 会失败。  

我们推导出、从 VIN+/-到 GND 的两个1uF 电容器之间的电容差异会在 Vin+和 Vin-之间产生短暂的电压差、检测到这超过 INA3221中设定的关键限值。

该电路最初使用不同于 INA3221的元件实现、该电路需要在滤波器网络中使用1uF 电容器连接到 GND。  在实现对 INA3221的更改时、未消除连接到 GND 的电容器。

您能告诉我们 INA3221对 Vin+/-电容的敏感性、以及这会如何导致错误的过流故障。  具体与 Vin+上的电容与 Vin-上的电容之间的电容平衡相关。

如您所见、Rfilter 组件的值也是错误的。  我怀疑这不会影响操作、但如果您也能对此作出评论、我会表示感谢。

我们仍在努力确认根本原因、非常感谢您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您使用 TI 论坛。 下面是我对您的问题的回答:

    Unknown 说:
    对于每个电阻、Rfilter 的值是100欧姆、0.1%容差<-虽然这个值是推荐值的10倍、但是我认为它对我们的操作没有什么影响、我们非常感谢您的反馈。

    当器件的输入偏置电流不平衡时、这些较大的电阻器会导致误差、从而在输入端产生不必要的电压差。 我建议使用不大于10Ω 的值。 我们的一些输入偏置电流小得多的较新器件能够处理输入端的较大电阻器。 您可能对我们 具有更高输入滤波电阻的4通道器件 INA4230和 INA4235特别感兴趣。 如果您对此感兴趣、此处提供了一个 TIPL 视频的链接、其中详细介绍了有关输入滤波可能的错误:

    https://www.ti.com/video/6219017476001

    [报价 userid="621974" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409633/ina3221-operational-sensitivity-to-capacitors-on-the-in---inputs "]我们还有一个1uF、10%容差、从 Vin+3到 GND 以及从 Vin-3到 GND 的电容器<-这是我关注的领域

    当输入电流为 PWM、 交流或电流突然变化(就像您这样)时、这主要成为一个问题。 下面是一个 e2e 视频、详细介绍了输入引脚上从电容器不匹配到 GND 可能产生的误差:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1221725/ina280-any-issue-if-the-input-common-mode-cap-value-is-mismatched/4612946

    此致、

    Mitch