This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2901V:通过正电源电压施加负输入电压

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2901V

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409679/lm2901v-applying-negative-input-voltage-with-positive-supply-voltage

器件型号:LM2901V

工具与软件:

团队成员、您好!

 我们在其中一个电路中使用 LM2901V。 因为我们使用 +12V 的单个工作电源电压接地。

我需要了解向其输入施加负电压(-12V)是否会损坏运算放大器(因为它超出了电源电压范围)。

或者、运算放大器是否会将-12V 解释为低输入?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值禁止电压低于−0.3V、即可能造成损坏。

    请参阅 LM339应用手册的第5.9节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    澄清一下、LM2901V 是比较器、而不是运算放大器。 它并不意味着与负反馈连接。

    克莱门斯是正确的。 对于+12V 和 GND 电源、-12V 输入可能会超出绝对最大额定值而损坏器件。