This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA333-Q1:INA333滤波器设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409289/ina333-q1-ina333-filter-design

器件型号:INA333-Q1
Thread 中讨论的其他器件:INA333OPA333

工具与软件:

您好!  

我目前正在  0 -400MHz - 100mA 或60mA - 大电流注入(BCI)测试下测试我的产品。 我有一个适用于我的产品的 INA333设计。 您可以在下面看到我的设计。


如您所知、在 BCI 测试期间、我们在产品的输出电缆上施加电流。 我有四根电缆、分别是 VCC、GND、CANH、CANL。

在 CAN 电缆上施加电流时、可以看到 INA333的输出变化。 您可以看到下面的图形变化。  



当我同时在电源线或所有电缆上施加电流时、INA333的输出变化峰值在20Mhz 至30Mhz 之间(始终以相同的频率)。 您可以看到下面的图形变化。  



我有一个 INA 的输入滤波器、但这还不够。 是否应该添加 INA 的输出滤波器? 如何解决该问题?  

我可以测试您的所有建议。 我正在等待您的回复。

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Basri,

    INA333使用具有集成电阻器的斩波放大器(OPA333)来实现仪表放大器功能。  斩波放大器使用内部开关来校准失调电压和温漂。  这种切换有时会导致与所看到的类似的噪声音调。  但是、对于 INA333、斩波频率为125kHz、因此您不太可能遇到问题、因为您的噪声音调是20MHz 到30MHz。  我提到上述细节是因为您可能想知道斩波噪声是否是此处的问题、但我认为不是。  因此、这可能是电缆上的噪声拾取。

    我认为噪声拾取可能是共模噪声、因为电缆彼此相邻。  我的意思是、连接到 INA333的输入线上的噪声信号彼此相等。  当运算放大器的每个输入端的输入信号相等时、这被称为共模信号、放大器可以抑制这种类型的信号(在有限的频率范围内)。  遗憾的是、10MHz 共模信号超出了 INA333的共模范围、因此您不会得到太多的抑制。   

    即使 INA333在10MHz 处没有很好的共模抑制、您也不希望将输入共模信号转换为差分信号。  在您的设计中、C26和 C27中的容差误差会将共模信号转换为差分信号。  例如、假设 C26为+10%、C27为-10%。  这将导致 C26的衰减程度高于 C27、C27将使共模输入失衡(也就是将其转换为差分)。  为了解决这个问题 、您应该使用 共模电容10倍的差分电容(见的第53页) 《模拟工程师口袋参考书》下面的选项)。  差分电容能够以低于差模信号的频率衰减共模信号。  此外、我认为您使用的输入滤波器是串联0欧姆电阻器。  您应该选择1k 欧姆之类的值、并选择要达到接近 INA 带宽要求的截止值。  INA333具有150kHz 的单位增益带宽、因此您可以将此滤波器设置为远低于10MHz 噪声信号。  

    此外、您可以添加输出 RC 滤波器并选择接近系统带宽要求的频率。  对于输出滤波器、请小心地将电容保持在较低水平、否则您可能会看到一些稳定性问题。  通常情况下、您会连接 2k x 200pF (398kHz 滤波器)。  您可能不需要输出滤波器。

    我希望这对您有所帮助。  此致、艺术