This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:下一代产品推荐

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO122, ISO124, ISO224, AMC3311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407639/iso122-next-gen-product-recommend

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件: ISO124ISO224AMC3311

工具与软件:

德语:

我们是否有 ISO122下一代产品? 此器件非常旧、客户想知道 TI 是否有新器件来替换它。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO124是稍作改进的型号。

    ISO224是一款全新的器件、采用不同的封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯:

    我们是否有比较表以帮助理解不同? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haiwen、

    谁是客户、他们的应用是什么?

    您可以筛选隔离放大器选择页面进行比较:

    隔离放大器产品选择|德州仪器 TI.com

    AMC3311是一款非常适合电压检测的新型产品。  客户正在寻找什么要求?  请告诉我、谢谢。  

    此致、

    EVA