This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A-ESD 等级:EP

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409066/lm258a-ep-esd-ratings

器件型号:LM258A-LM258A. EP
Thread 中讨论的其他器件:LM258

工具与软件:

我将在我正在设计的比例电路中使用 LM258AMDREP。 LM258的-ESD 额定值数据表未列出 EP 等级、我想确认我可采用与标准非 LM258数据表相同的 EP 等级。 此外、在高电压瞬态期间、我应该将输入限制在多少电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Becca:  

    我尚未找到有关此器件上的 ESD 测试的任何确定信息。 EP 和非 EP 是不同的器件、因此假设器件具有完全相同的 ESD 等级不一定安全。 通常情况下、采用这种架构的器件利用器件的固有结构提供一定程度的 ESD 保护、但我无法准确说出 EP 器件的 ESD 保护级别。 换句话说、如果 EP 器件具有与非 EP 相似的额定值也不会让我感到奇怪、但我在找到测试数据之前无法确定地说出来。

    我会继续环顾四周、查看是否能找到这些信息。  

    通常、在任一输入上从 VEE 轨推至超过-0.3V 会导致输入级看到明显的电流、并导致非线性输出和/或相位反转(区域 A)。

    我至少会尝试避免这种情况、但限制为小于1mA 也是一个好主意。

    如果我找到要查找的数据、我一定会更新该主题。

    谢谢!

    Jacob