This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA139-Q1:INA169QPWRQ1

Guru**** 2516250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1407409/ina139-q1-ina169qpwrq1

器件型号:INA139-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CSD

工具与软件:

我将对这一器件型号进行研究  INA169QPWRQ1:下面我有几个与该器件相关的问题:

  1.  此器件的 ESD 等级是多少?
  2. 您是否具有最高温度下的焊料曲线? 如果是、则提供可针对回流焊曲线的任何文档。
  3. 该器件是否兼容水溶性助焊剂和水清洁? 如果是、则可提供任何文档。
  4. 此器件的重量是多少?
  5. 此器件的经销商和制造商代码是什么?
  6. 此器件的物理制造位置是什么?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jashandepp,

    感谢您的问题并使用 E2E 论坛。 我们将于9月3日(星期二)返回办公室时、专家会给您回复。

    Louis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我正在寻找这件事,并将迅速作出回应。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Jashandepp

    对于延迟、我们深表歉意。

    如果您转至该器件的产品页面、您将找到一个包含测试和材料信息的质量信息链接:

    https://www.ti.com/product/INA169-q1#order-quality

    此外、您还可以使用材料和属性搜索来查看器件制造位置:

    https://www.ti.com/material-attributes-search/?material=INA169QPWRQ1 

    1.数据表第6.2节中提供了 ESD 额定值 HBM (2kV)和 CSD (1kV)。

    2.从数据表(第12节)和第一个链接中、您可以找到 MSL 回流焊峰等级:2级-260C-1年。 请参阅此文档、了解如何使用此等级和编号:

    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf?ts = 1725323060328 

    3、 该设备适用于水溶性助焊剂和水清洁。

    4. 根据链接,重量约为40毫克。

    5. 能否详细说明一下"笼规"? 这是一个批号吗?  我知道授权经销商可以是 Mouser、Digikey 和 arrowroot 等、但我不知道我们如何轻松跟踪批次信息。 我相信分销商可以获得这些信息、任何订单都会进行标记。 大多数现货库存也可能出现在 TI store 中。 也可以通过我提供的链接查看。

    6、物理制造地点如第二链路所示为美国。  

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。 非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如有任何问题、请发回任何问题。