This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA129:SPICE 模型中的引脚编号和标签不符合数据表

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA129, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1409129/ina129-pin-numbers-and-labels-in-spice-model-don-t-match-datasheet

器件型号:INA129
主题中讨论的其他器件: INA128

工具与软件:

我正在尝试对 INA129运行仿真、并且正在使用 PSpice for TI 中的模型、但令人惊讶的是、模型中的引脚编号和名称与数据表中的引脚编号和名称不匹配。

模型有10个引脚、数据表只有8个引脚。 我缺少什么?

下面是引脚编号的比较结果、中间一列来自数据表、第三列来自 SPICE 模型:

引脚1:RG/VIN+

引脚2:VIN-/VIN-

引脚3:VIN+/ V+

引脚4:V-/V-

引脚5:REF / VO

引脚6:VO /-

引脚7:V+/-

引脚8:RG/REF

引脚9:-/ RG

引脚10:-/ RG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arash、

    使用 PSpice for TI 我使用 INA129构建了一个原理图。   我将放大器置于10V/V 的增益下、施加0.1V 的输入信号并模拟1.00V/V 的输出信号  这是器件的预期运行。  我正在查看的模型未显示任何原理图引脚编号。  我看不出您看到的问题。  注意:我使用集成库 并搜索 INA128在 PSPICE for TI 中构建了原理图(请参阅屏幕截图右侧)。  

    我想您可能将其导入到了另一个仿真器中。  模型接头指示引脚功能。  此映射与实际器件引脚不对应、仅对应模型映射。  请参见下面的第二个屏幕截图。

    我希望这对您有所帮助。  如果没有、请添加后续详细信息。

    此致、艺术