This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:当基准发生变化时、该器件是否能够测量电压?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237, INA327

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408821/ina237-will-the-part-be-able-to-measure-the-voltage-in-case-of-reference-changing

器件型号:INA237
主题中讨论的其他器件: INA327

工具与软件:

您好!

我正在设计一个电源监控和保护板、它将介于5节串联(~70V)铅酸电池和一个负载之间。 该板具有 TI 的能量监控 IC - INA237AQDGSRQ1和作为 MCU 的 STM32F091C8Tx。 负载电流为50A 连续电流和80A 峰值电流。 设计思路是在达到任何保护条件时从 INA237和开关4/5并联 MOSFET 获取数据。 电路板需要针对以下情况提供保护:

  1. 电流过压。
  2. 欠压的能力。
  3. 充电过流。
  4. 放电过流。

基本上这个板的功能就是 BMS。 仅当发生保护事件时、MOSFET 才会导通或关断。 请查找下面的方框图:

我的问题是:如果 MCU 打开 MOSFET、从而断开 BAT-(即我的系统接地)、INA237是否能够检测 PACK+引脚上的电压? 例如、如果电池包进入欠压状态并且 MCU 将 MOSFET 切换为开路、则充电器和该板将没有公共基准路径。 IC 现在测量的 VBUS 电压是多少? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当没有电流流动时、BAT+= PACK+、差分电压为零。 INA237不在 PACK−处检测到电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压采样通过 VBUS 引脚完成、对吧? 我不是在谈 IC 通过差动电压测量来测量电流。

    我已将您的回复标记为错误解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图中显示 INA327相对于 BAT−测量 BAT+。 当没有电流流动时、 BAT+= PACK+、但  PACK−和 PACK+之间的电压未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhijith、

    您将无法在此配置中测量 VBUS 电压、因为 INA237和负载的 GND 未共享。 INA237的 GND 和负载必须相同才能读取电压。  

    您可以使用隔离器来提供多个接地以使其正常工作。 这样、INA237与负载之间的 GND 就可始终连接、无论该 GND 是否也连接到 MCU、您都可以使用 MOSFET 打开/关闭。 我在这里附上了两个参考设计。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01608

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00313

    此致!

    Holly Roper