This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011-2-3-41EVM:适用于 RCD 构建

Guru**** 2956070 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010237, TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1401799/tlv7011-2-3-41evm-for-rcd-build

器件型号:TLV7011-2-3-41EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-010237、 TLV7011

工具与软件:

关于本设计指南 TIDA-010237、您是否有任何有关误差或精度的详细计算? 您知道泄漏电流非常小。 我们对其精度有点担心、这可能会错误地触发保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianli:

    您能否解释一下您所说的误差或准确度是什么意思? 我无法对整个系统的错误或准确性进行评价、因为我的团队对该参考设计不负责。

    就 TLV7011而言、它似乎被用作低侧电流检测应用、其输入来自固定增益电流检测放大器。 在这种情况下、TLV7011的输入失调电压和输入偏置电流会导致偏离理想值。 您可以将误差建模为同相输入上的输入失调电压源和两个输入上的典型偏置电流源的典型值。 在这种情况下、失调电压处于 mV 范围内、偏置电流处于 PA 范围内、因此我认为这些非理想因素产生的误差会非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您知道 RCD 的泄漏电流是6mA、30mA 等。这么小、我只想了解设计指南 TIDA-010237中测量的测量电流误差或测量链精度、这是您提供的 RCD 测量解决方案。 您对此有任何计算吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianli:

    下面列举了一些此设计中的误差:

    3.1.11 MCU 选择、交流和直流故障检测

     

    我将把这个问题转给制作参考设计的团队、他们将能够更好地对此进行深入了解。

    此致!  

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qianli:
    主题专家下周将返回办公室;我们可以在8月28日之前作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。 期待您的见解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Qianli:

    在第3.4节中、在-40C 至120C 的-10mA 至10mA 故障电流范围内、最大温漂测量误差为-.8mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我只是对如此小的电流测量值所产生的误差有点担心。 如果您能分享包含测量误差详细计算结果的文档、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能查看此文档吗?由于在整个温度范围内进行了测试、针对整个系统测量了误差。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的...我做了。 看起来不错...  您在概念设计阶段或 PCB 构建之前没有任何计算。 如果你有,请与我分享。 如果不能、感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要联系开发该设计的一位工程师、看看他们是否有其他文档。 我会在周五回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 我找不到可以在这个公共论坛上分享的任何计算信息。 在我们的存档中、我们对不同的磁芯材料及其温漂和灵敏度进行了一些分析、并且我们选择了一些具有极低温漂的运算放大器、目的是在该参考设计的第一个版本中设计精度极高的过热 RCD 传感器。