This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6482:电路输出与理论不一致、单位增益反相电路

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC6482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408893/lmc6482-circuit-output-inconsistent-with-theory-unity-gain-inverting-circuit

器件型号:LMC6482

工具与软件:

TI 人好

我的客户使用 LMC6482作为 单位增益反相电路.

目前我们发现输入和输出各为105mV、输入电压为0.615V、输出电压为0.720V。  

你有什么建议吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuxi、

    您能否提供关于该电路的更多信息? 可能有用的一些信息包括电源电压、无源器件容差和输入信号的频率。

    此外、额外的输入和输出电压测量有助于表征误差。 例如、采用1V 直流输入时、应该会得到-1V 输出。

    此致、

    Alex Curtis