This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2388:容性负载

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2328, OPA2325, OPA2388, OPA2994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408698/opa2388-capacitive-load

器件型号:OPA2388
主题中讨论的其他器件:OPA2328OPA2325OPA2994

工具与软件:

尊敬的技术支持团队:

我正在寻找 AD8616的替代放大器。

我选择了 OPA2388、OPA2328和 OPA2325、但 AD8616数据表显示"高达500 pF、无振荡"。

我想在 G=1的情况下使用 DAC 缓冲器、并连接多个传感器(包括电容)。

您是否有任何其他适用于高容性负载的推荐放大器?


此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD、  

    几乎所有放大器在驱动放大器反相输入端的容性负载和电容时都存在稳定性问题。   高精度实验室-放大器系列 稳定性部分介绍了发生此问题的原因以及如何使用外部元件解决此问题。  解决稳定性问题的一种常见方法是在放大器的输出端添加"隔离电阻"。  不同的放大器对容性负载具有不同的灵敏度级别。  。  OPA2994 例如、专门设计用于驱动宽电容范围而不会出现问题。  如果您只关心驱动容性负载、那么 OPA2994是一个不错的选择。  如果此器件不满足您的某些规格要求、您应该根据您的要求选择放大器、并包括适当的隔离电阻以使放大器稳定。  

    我希望这对您有所帮助!  此致、艺术