This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:I2C 地址问题

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408644/ina219-i2c-address-issue

器件型号:INA219

工具与软件:

您好!
有4个 INA219、A0和 A1连接到 I2C 上的 PB3和 PB4。 我只需控制 PB3和 PB4引脚的电压。 器件地址是否与芯片手册对应?

2.通过固定引脚 A0A1的电压电平、一个 MCU 的 I2C 端口能否连接到四个芯片进行选择性通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chu:

    [报价 userid="526468" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408644/ina219-i2c-address-issue ]1.有4个 INA219、A0和 A1连接到 I2C 上的 PB3和 PB4。 我只需控制 PB3和 PB4引脚的电压。 器件地址是否与芯片手册中的地址相对应?[/QUOT]

     根据下面复制的数据表中的表1、通过 A0和 A1引脚的连接来设置器件地址。
    如果您使用 GPIO 引脚切换更改 A0和 A1连接的开关、则主器件可以动态控制地址。 然而、由于时序问题、不建议这样做。 最好将 A0和 A1引脚直接短接至 GND、VS、SDA 或 SCL 并保持固定。 但 如果您的应用不需要此问题、那么您可以这样做。

    [quote userid="526468" url="~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408644/ina219-i2c-address-issue ">2.能否通过固定引脚 A0A1的电压电平将一个 MCU 的 I2C 端口连接到四个芯片进行选择性通信。

    是的、你可以这么做、但是你可能会 遇到一些计时问题

    此致!
    Mallika Senthil