This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171AIMX/NOPB -贮存温度

Guru**** 2811255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408850/lm7171-lm7171aimx-nopb---storage-temperature

器件型号:LM7171

工具与软件:

数据表中不包含贮存温度。 请提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    您可以使用-65C (min)到150C (max)范围作为该器件的存储温度范围。

    此致、

    Ignacio