This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV314:具有正弦波的输出

Guru**** 2909760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1408364/tlv314-output-having-sinewave

器件型号:TLV314

工具与软件:

您好!

我将使用下面的此电路通过将差分输出放大11来测量电机电流。 但即使没有电机、我也会在随附的输出中得到正弦波。 当我为电路供电时、就会在这里出现这个波形。 你能帮我解释一下为什么这会来吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示运算放大器的全部三个 I/O 引脚的示波器轨迹。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Clemens 提出了一个正确的问题。

    请提供 IN+、IN-和 OUT 的示波器捕获。 这将帮助我们了解放大器输入端存在哪些信号。  

    尽管您的系统在所测试的条件下不应该具有输出、但 OPA 仍然可能看到一些差分输入电压被放大。  

    谢谢!

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绿色- IN+

    蓝色-输入-

    黄色-输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1111和 R1117具有不同的值。 这是故意的吗?

    在没有电机的情况下、R1124上的压降应为零。 是否确定没有电流流动? VDD3V3上是否有噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、R1111和 R1117有意保持不同的值。 R1117用于提供11个增益。

    VDD3V3、我检查了交流耦合、但未发现任何噪声。

    一个有趣的现象是、当我在1M Ω 上进行测量时、电路中只能测量19.3K Ω。 但从板上取出时、测量值为1M。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端出现意外的正弦波可能是由于电源去耦不足、布局问题或反馈网络问题引起的运算放大器振荡引起的;这也可能由接地环路或附近电路的电磁干扰(EMI)引起。 电路内的1MΩ Ω 电阻读数19.3kΩ 表明存在一个并联路径或泄漏、可能来自于磁通残留或电容耦合。 要进行故障排除、请使用示波器检查运算放大器输出端的振荡、在反馈电阻器上添加一个小电容器以稳定增益、确保适当的电源去耦、清理 PCB 以消除泄漏路径、优化差分信号的布局以及检查外部 EMI 源。 此外、请确认测量方法、因为并联元件可能会影响电路内的电阻读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我移除连接在反相和同相终端上的 c1088时、正弦波消失了、我将获得360mv 的直流设计失调电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    感谢您在此提供的所有信息。  

    C1088会向放大器的反相端子添加很大的电容、并会使负反馈系统不稳定。   

    这是存在 C1088时的系统相位裕度:~0度 PM

    这是去除:~71度 PM 后的改进

    我们通常建议最小设置45度的相位裕度、以确保在工艺变化、温度范围内保持稳定性、并考虑到一些元件容差。 通常、建议将60度或更高的温度作为目标。  

    0度的相补角表示放大器反馈路径中的180度相移。 这就意味着负反馈系统已经变为正反馈系统:实际上就像你在电路板上看到的那样、成为一个振荡器。

    请从 BOM 中删除 C1088、或者考虑实施差分滤波器、如我的同事 Jerry Madalvanos 在本文中介绍的那样: 详细了解分立式差分放大器实现  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致!

    Jacob